Diagnóstico de mensajes de error de Masterpact X
En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones que deben realizarse tras recibir un mensaje de error desde la unidad de control Micrologic X. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.
|
Paso |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
Identifique el problema detectado. |
|
2 |
Confirme la causa en la pantalla de Micrologic X. |
|
3 |
Consulte la lista de mensajes de error y realice las acciones recomendadas. |
Identificación del problema
Confirmación del mensaje de error
Confirme el mensaje de error en la pantalla de la unidad de control Micrologic X.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Consulte la lista de mensajes de error en la tabla siguiente y realice las acciones recomendadas. |
|
2 |
Pulse OK para confirmar el mensaje y volver al menú Inicio. |
|
3 |
Mantenga pulsado el botón de prueba/restablecimiento durante 3 segundos para restablecer la unidad de control. |
Acción tras recibir mensaje de error
Acción recomendada tras recibir un mensaje de error de la unidad de control Micrologic X
|
Código |
Mensaje de error |
Descripción |
Acción recomendada |
|---|---|---|---|
|
1 a 24 |
Servicio no realizado - Problema interno |
No se ha llevado a cabo la acción solicitada debido a un problema interno. |
Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric. |
|
158 |
Comando rechazado, ya está en curso. |
La unidad de control Micrologic X ha detectado órdenes simultáneas (por ejemplo, entre IO y la unidad de control). |
Repita el comando. |
|
169 |
Comando rechazado, ya está en el estado solicitado. |
La unidad de control Micrologic X ya está en el estado solicitado. |
Compruebe que la unidad de control Micrologic X esté en el estado necesario. Si no lo está, repita el comando. |
|
174 |
La clave de sesión no es válida |
No se ha llevado a cabo la acción solicitada porque la clave de sesión no es válida. |
Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric. |
|
175 |
Fuera del ámbito de la sesión |
No se ha llevado a cabo la acción solicitada porque no está dentro del ámbito de sesión. |
Repita la acción que ha causado el mensaje de error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame al servicio local de Schneider Electric. |
|
176 |
La sesión ya está abierta |
La unidad de control Micrologic X ha detectado sesiones de configuración simultáneas (por ejemplo, Ecoreach y la unidad de control). |
Pulse OK para borrar el mensaje y, a continuación, repita el comando. |
|
177 |
No hay ninguna sesión abierta |
Las operaciones de envío/aplicación no se han realizado en un plazo de cinco minutos. |
Inicie una nueva sesión, vuelva a introducir la configuración y, a continuación, envíela y aplíquela. |
|
180 |
Bluetooth desactivado. Para activarlo vaya a Configuración. |
No se ha activado la comunicación Bluetooth para la unidad de control Micrologic X. |
Active la comunicación Bluetooth desde el menú de la unidad de control Micrologic X > Configuración > Comunicación > Bluetooth. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con un representante de servicio local de Schneider Electric.