0614IB1701

Aparato seccionable Masterpact MTZ2/MTZ3

Definición del modelo seccionable de Masterpact MTZ2/MTZ3

Un aparato seccionable está compuesto por el interruptor automático o interruptor (el aparato Masterpact también denominado pieza móvil) y el zócalo (o pieza fija).

Descripción de la parte móvil de Masterpact MTZ2/MTZ3

Descripción de los interruptores o los interruptores automáticos Masterpact MTZ estándar

  1. Empuñadura de maniobra

  2. Cámara de corte

  3. Botón de rearme después de defecto

  4. Botón pulsador de apertura

  5. Botón pulsador de cierre

  6. Maneta de rearme del mando de cierre

  7. Conectores de borneros

  8. Cubierta frontal

  9. Cubierta de bloqueo para botón pulsador VBP (opcional)

  10. Etiqueta de placa frontal

  11. Testigo de rearme del aparato y de posición preparada para cerrar

  12. Testigo de posición de los contactos principales

  13. Ventana para consultar el contador de maniobras mecánico CDM (opcional)

  14. Unidad de control

  15. Tapa transparente de la unidad de control

Descripción del interruptor automático Masterpact MTZ con tecnología ArcBlok™

  1. Empuñadura de maniobra

  2. Cámara de corte

  3. Botón de rearme después de defecto

  4. Botón pulsador de apertura

  5. Botón pulsador de cierre

  6. Maneta de rearme del mando de cierre

  7. Conectores de borneros

  8. Cubierta frontal

  9. Cubierta de bloqueo para botón pulsador VBP (opcional)

  10. Etiqueta de placa frontal

  11. Testigo de rearme del aparato y de posición preparada para cerrar

  12. Testigo de posición de los contactos principales

  13. Ventana para consultar el contador de maniobras mecánico CDM (opcional)

  14. Unidad de control

  15. Tapa transparente de la unidad de control

  16. Pantalla ArcBlok

Descripción de los accesorios del modelo seccionable de Masterpact MTZ2/MTZ3

En la siguiente imagen se muestran los accesorios disponibles para la parte móvil de un aparato seccionable. Para Z1 y Z2, consulte las imágenes siguientes.

  1. Función de rechazo de zócalo

  2. Conectores de borneros para accesorios opcionales

  3. Conectores de borneros para accesorios estándar

  4. Cuatro interruptores auxiliares (OF) o conmutadores conectados o cerrados combinados (EF) (opcional)

  5. Cuatro interruptores auxiliares (OF) (estándar)

  6. Kit de conexión a tierra (KMT)

  7. Motor de rearme del mando de cierre (MCH)

  8. Contador de maniobras mecánico (CDM)

  9. Conmutador de disparo por sobreintensidad estándar (SDE1)

  10. Conmutador opcional de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES)

  11. Microinterruptor

  12. Enclavamiento entre la manivela y el botón pulsador de apertura (IBPO)

  13. Contactos programables (M2C)

  14. Módulo de seccionamiento

  15. Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX2)

  16. Disparo por derivación (MX1)

  17. Contacto preparado para cerrar (PF)

  18. Cierre por derivación (XF)

  19. Botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE)

  20. Enclavamiento en posición abierta mediante candados (VCPO)

  21. Enclavamiento en posición abierta mediante cerraduras (VSPO)

 

Descripción del zócalo de Masterpact MTZ2/MTZ3

En la imagen siguiente se muestra el zócalo estándar (sin accesorios opcionales).

 
  1. Empuñadura de maniobra

  2. Módulo de puerto ULP

  3. Borneros para accesorios estándar

  4. Placa de identificación del bornero

  5. Pantalla aislante

  6. Pulsador de la maneta

  7. Empuñadura seccionable

  8. Riel de extensión

  9. Ubicación de la manivela

  10. Manivela

  11. Bloqueo de pantalla

  12. Indicador de posición de la parte móvil

  13. Inserción de la manivela de enchufado

  14. Botón liberador de parada

  15. Bloqueo del zócalo mediante candados

  16. Retén para cambiar el bloqueo del zócalo de la posición desconectada a cualquier posición (conectada, prueba, desconectada)

Descripción de los accesorios del zócalo de Masterpact MTZ2/MTZ3

Accesorios disponibles para el zócalo.

  1. Función de rechazo de zócalo

  2. Borneros para accesorios opcionales

  3. Cable entre el módulo de puerto ULP y la interfaz EIFE

  4. Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

  5. Tapa de la regleta de bornes (CB)

  6. Interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela (VPOC)

  7. Indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla (VIVC)

  8. Interenclavamiento entre la manivela y el botón pulsador de apertura (IBPO)

  9. Bloqueo del zócalo con cerraduras (VSPD)

  10. Enclavamiento de puerta (VPEC)

Descripción del bornero del zócalo de Masterpact MTZ2/MTZ3

Asignación de los borneros del zócalo

Bloque

Marcas

Descripción

Estándar u opcional

A

CD1–CD3
CE4–CE6

3 contactos de posición desconectados (CD) o
3 contactos de posición conectados (CE)

Opcional

B

COM

Módulo de puerto (ILP) o bornero para la fuente de alimentación externa de la unidad de control Micrologic X

Estándar

UC1

Enclavamiento selectivo de zona, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Opcional

UC2

Sensores externos neutros, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Opcional

SDE2/RES

Conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES)

Opcional

UC4

Conector de tensión externo

Opcional

UC3

Conector de tensión externo

Opcional

M2C/ESM

Contacto programable (M2C) o módulo de conmutación ERMS (ESM)

Opcional

SDE1

Conmutador de disparo por sobreintensidad

Estándar

CE1–CE3
CT4–CT6

3 contactos de posición conectados (CE)
o 3 contactos de posición de prueba (CT)

Opcional

C

MN/MX2

Bobina de disparo de falta de tensión (MN)
o disparo por derivación (MX2)

Opcional

MX1

Disparo por derivación (MX1)

Opcional

XF

Cierre por derivación (XF)

Opcional

PF

Contacto preparado para cerrar (PF)

Opcional

MCH

Motor de rearme del mando de cierre (MCH)

Opcional

D
(no EIFE)

OF11–OF24
EF11–EF24

8 interruptores auxiliares (OF)
u 8 contactos auxiliares de posición conectados o cerrados combinados (EF)

Opcional

OF1–OF4

4 interruptores auxiliares (OF)

Estándar

CT1–CT3
CD4–CD6
CE7–CE9

3 contactos de posición de prueba (CT)
o 3 contactos de posición desconectados (CD)
o 3 contactos de posición conectados (CE)

Opcional

D
(con EIFE)

OF11–OF22
EF11–EF22

6 interruptores auxiliares (OF)
o 6 contactos auxiliares de posición conectados o cerrados combinados (EF)

Opcional

OF1–OF4

4 interruptores auxiliares (OF)

Estándar

EIFE

Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

Opcional

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.