0614IB1701

Apertura de aparatos Masterpact MTZ

Condiciones necesarias para la apertura

Para abrir el aparato, este tiene que estar cerrado (I).

NOTA: Una orden de apertura siempre tiene prioridad sobre una orden de cierre.

Apertura del mecanismo de Masterpact MTZ2/MTZ3 en todos los modos de control

El aparato se puede abrir de las formas siguientes en todos los modos de control:

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desactiva toda la alimentación del equipo posterior abriendo manualmente el interruptor automático.
  • Antes de trabajar en el equipo o dentro de él use siempre un dispositivo de detección de tensión con los valores nominales adecuado para confirmar que el equipo esté apagado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Tipo de apertura

Modo de control

Accesorios

Acción de apertura

Mecánico

Manual, Automático: local, o Automático: remoto

Pulse el botón pulsador de apertura en la parte frontal del aparato.

La acción de apertura se puede realizar en cualquier momento.

Automático

Manual, Automático: local, o Automático: remoto

Bobina de disparo por falta de tensión (MN), con o sin temporizador para bobina MN

La bobina de disparo de falta de tensión (MN) abre el aparato automáticamente en caso de caída de tensión.

Mediante botón pulsador externo

Manual, Automático: local, o Automático: remoto

Botón pulsador externo conectado por el cliente

Pulse el botón pulsador externo que se encuentra conectado al disparo por derivación (MX) o a la bobina de disparo de falta de tensión (MN) a través del bornero del cliente.

Cuando la bobina de disparo de falta de tensión (MN) está conectada al temporizador para bobina MN, el aparato se abre con el retardo correspondiente.

Accesorio MX o MN:

  • Disparo por derivación estándar (MX) o disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

  • Bobina de disparo por falta de tensión (MN), con o sin temporizador para bobina MN

Si el aparato no se abre, consulte el capítulo de solución de problemas.

Apertura del mecanismo de Masterpact MTZ2/MTZ3 en modo de control automático

Además, el dispositivo se puede abrir de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Apague toda la alimentación del equipo aguas abajo usando el software local o remoto para abrir el interruptor automático o desactivar el circuito eléctrico.
  • Antes de trabajar en el equipo o dentro de él use siempre un dispositivo de detección de tensión con los valores nominales adecuado para confirmar que el equipo esté apagado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Tipo de apertura

Modo de control

Accesorios

Acción de apertura

Mediante el módulo IO

Automático: local o Automático: remoto

Disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

Abra el aparato usando la aplicación predefinida 2, funcionamiento del interruptor, del módulo IO.

  • Si el modo de control del aparato está establecido en local mediante el módulo IO, el comando de apertura se emite desde los botones pulsadores locales conectados a las entradas digitales.

  • Si el modo de control del aparato está establecido en remoto mediante el módulo IO, el comando de apertura se emite desde las salidas remotas del PLC conectadas a las entradas digitales.

Consulte Enerlin’X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario (0613IB1317).

Puerto ULP

Módulo IO

Mediante el software Ecoreach

Auto: Local

Disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

Envíe un comando de apertura al aparato desde el software Ecoreach instalado en un PC conectado localmente al aparato a través del puerto mini USB de la unidad de control Micrologic X.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña. Consulte la ayuda online de Ecoreach (DOCA0069EN).

Mediante la aplicación móvil de Masterpact MTZ

Auto: Local

Disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

Envíe un comando para abrir el aparato desde la aplicación móvil de Masterpact MTZ con el módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact, a través de la comunicación inalámbrica Bluetooth o la conexión USB OTG. La acción de apertura está protegida con contraseña.

Módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact

Mediante comunicación

Automático: remoto

Disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

Envíe un comando de apertura al aparato a través de la red de comunicación.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña. Consulte Masterpact MTZ - Guía de comunicación Modbus (OCA0105EN).

NOTA: El software Ecoreach instalado en un PC conectado al aparato a través de la red de comunicación se puede usar para enviar comandos de apertura.

Módulo de puerto ULP

Interfaz de comunicación

A través de las páginas web IFE/EIFE

Automático: remoto

Disparo por derivación para comunicación (MX diag&com)

Envíe un comando de apertura al aparato desde la página web de control IFE/EIFE.

Esta acción de apertura está protegida con contraseña.

Consulte:

Módulo de puerto ULP

Interfaz de comunicación

Si el aparato no se abre, consulte el capítulo de solución de problemas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.