0614IB1701

Identificación del dispositivo Masterpact MTZ2/MTZ3

El aparato Masterpact MTZ2/MTZ3 se puede identificar de las siguientes maneras:

  • Etiqueta de la placa frontal en el aparato

  • Código QR en la unidad de control Micrologic X

  • Etiquetas de identificación en el aparato y en el zócalo

  1. Etiqueta de identificación del producto

  2. Etiqueta de comprobación del producto

  3. Etiqueta de tensiones de accesorios

  4. Etiqueta de placa frontal

  5. Código QR

Etiqueta de identificación de producto Masterpact MTZ2/MTZ3

Leyenda

Descripción

Explicación

A

Código de producto

El código de producto representa la configuración completa de un interruptor automático o un conmutador Masterpact MTZ. El código de producto:

  • Se genera automáticamente para cada aparato Masterpact tras completar la configuración usando la herramienta de configuración ACE.

  • Aparece en la factura y en los documentos de entrega, así como en las etiquetas de embalaje y del aparato Masterpact.

B

Número de identificación interno de Schneider Electric

C

Descripción del aparato

Se especifican las características siguientes:

  • Rango

  • Valor nominal

  • Poder de corte

  • Número de polos

  • Tipo de unidad de control

D

Logotipos de certificación

Los logotipos de la certificación obligatoria del aparato.

E

Número de serie del dispositivo

Etiqueta de comprobación del producto Masterpact MTZ2/MTZ3

  1. El número de serie del dispositivo (SN)

  2. Código de fecha de prueba del aparato

Etiqueta lateral de accesorios de Masterpact MTZ2/MTZ3

La etiqueta lateral de accesorios indica los accesorios que se han instalado en el aparato y la tensión de los accesorios instalados que deben conectarse a un suministro eléctrico.

Etiqueta de placa frontal Masterpact MTZ2/MTZ3

La etiqueta de la placa frontal con la información del aparato se encuentra en la cubierta frontal del aparato.

Placa frontal de interruptor automático

Placa frontal de interruptor

  1. Tamaño del aparato e intensidad asignada x 100 A

  2. Símbolo de tipo de dispositivo

  3. Tipo de dispositivo: interruptor automático o conmutador

  4. Tamaño del aparato

  5. Frecuencia

  6. Estándar

  7. Poderes de corte

  8. Temperatura nominal

  9. Poder de corte

  10. Espacio para etiqueta de dirección IP

Código QR Masterpact MTZ2/MTZ3

Al explorar el código QR de la parte frontal de una unidad de control Micrologic X con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se mostrará la página de inicio de Go2SE (consulte Página de inicio de Go2SE). En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.