0614IB1701

Pruebas de Masterpact MTZ2/MTZ3

En esta sección se describen las pruebas que hay que realizar durante la puesta en servicio del aparato MTZ:

  • Comprobaciones funcionales

  • Comprobación del motor de rearme del mando de cierre (MCH) (si está instalado)

  • Comprobación de los contactos programables y el módulo IO de M2C (si están montados).

  • Comprobación de la continuidad eléctrica.

  • Comprobación del aislamiento de alta tensión.

  • Comprobación del estado LED Listo de Micrologic X.

  • Prueba del mecanismo de disparo con el software EcoReach

  • Prueba del mecanismo de disparo con el botón de prueba (sólo unidades de control Micrologic 6.0 X)

Haga únicamente las pruebas necesarias en función del tipo de Masterpact MTZ y de las funciones que en uso, y registre los resultados en el formulario de pruebas (consulte Formulario de pruebas de Masterpact MTZ). En caso de que el resultado no sea conforme, anote el resultado (para futuras consultas) y NO ponga en funcionamiento el aparato Masterpact MTZ.

Comprobaciones funcionales de los aparatos Masterpact MTZ

Compruebe el funcionamiento del aparato Masterpact MTZ y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cargue manualmente el mecanismo bajando la maneta de rearme del mando de cierre.

2

Cierre el dispositivo. Compruebe el cierre del aparato en los distintos modos de control y medios diseñados para la aplicación.

3

Abra el dispositivo. Compruebe la apertura del aparato en los distintos modos de control y medios diseñados para la aplicación.

Comprobación del motor de rearme del mando de cierre (MCH) en aparatos Masterpact MTZ (si está instalado)

Compruebe el funcionamiento del motor de rearme del mando de cierre (MCH) y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Retire la fuente de alimentación del motor de rearme del mando de cierre (MCH).

2

Realice un ciclo de apertura/cierre/apertura para descargar el mecanismo.

3

Con el aparato en la posición abierta y el mecanismo descargado, compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B2, y la no continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B3.

4

Cargue manualmente el mecanismo.

5

Vuelva a conectar la fuente de alimentación del motor de rearme del mando de cierre (MCH). Se cierra el aparato y el mecanismo se carga automáticamente.

6

Compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1 y B3.

7

Accione el aparato varias veces para comprobar que el mecanismo del muelle resorte se recarga automáticamente después de cada operación de cierre.

Comprobación del contacto programable y el módulo IO de M2C de aparatos Masterpact MTZ (si están instalados)

Compruebe el funcionamiento de las entradas y salidas, y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software Ecoreach instalado mediante un cable al puerto mini USB de la cara frontal de la unidad de control de Micrologic X.

2

Fuerce el estado de ambas entradas de los contactos programables M2C y compruebe que el funcionamiento sea correcto.

3

Fuerce el estado de las seis entradas y tres salidas digitales de uno o dos módulos IO en la IMU para comprobar la conexión al interruptor automático. Compruebe que el funcionamiento sea correcto.

Comprobación del módulo de conmutación ESM ERMS (si está instalado)

Compruebe el funcionamiento del módulo de conmutación ESM ERMS y anote los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Asegúrese de que la unidad de control Micrologic X disponga permanentemente de alimentación con una fuente de 24 V CC.

2

Conecte el módulo de conmutación ESM ERMS a un conmutador externo con una fuente de alimentación de 24 V CC o de 24 a 120 V CA.

3

Active la función ERMS colocando el conmutador externo en la posición activada. Compruebe que:

  • El LED de ERMS de la parte frontal de la unidad de control Micrologic X se encienda en color azul.

  • La pantalla de la unidad de control Micrologic X está encendida con retroiluminación azul.

  • El mensaje ERMS activado se muestra en la pantalla de la unidad de control Micrologic X.

4

Desactive la función ERMS colocando el conmutador externo en la posición desconectada y compruebe, transcurridos tres segundos, que la unidad de control Micrologic X vuelve a su estado original.

Comprobación de la continuidad eléctrica de los aparatos Masterpact MTZ

Compruebe la continuidad eléctrica usando un multímetro o comprobador de continuidad y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cierre el dispositivo.

2

Comprobación de la continuidad eléctrica, para cada una de las fases, entre los bornes de potencia superiores e inferiores:

  • Para el aparato fijo: en los bornes de potencia.

  • Para el aparato seccionable: en los bornes de potencia del zócalo, con el aparato en posición conectada.

Comprobación del aislamiento de alta tensión de los dispositivos Masterpact MTZ

Las pruebas dieléctricas (pruebas de resistencia de aislamiento y alto potencial) se utilizan para garantizar el aislamiento entre fases, y entre cada fase y tierra. El equipo utilizado para realizar estas pruebas crea una tensión de alto potencial (miles de voltios) para comprobar la integridad del aislamiento o dieléctrica.

Si se incluye con la unidad de control de Micrologic X, el módulo de fuente de alimentación (VPS) conecta y desconecta la unidad de control con las conexiones de tensión del interruptor automático.

Antes de realizar cualquier prueba de aislamiento de alta tensión, mueva el módulo VPS a la posición desconectada y desenchufe los cables del puerto mini USB de la parte frontal de la unidad de control Micrologic X. Para obtener información acerca de la desconexión de VPS, consulte la hoja de instrucciones NVE40741 en el sitio web de Schneider Electric.

PRECAUCIÓN
DETERIORO DEL MÓDULO VPS
Desconecte el módulo VPS tirando de él hasta la posición de desconexión antes de realizar la prueba dieléctrica en el equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

Compruebe la resistencia del aislamiento y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Desconecte el módulo VPS y desenchufe los cables del puerto mini-USB en la parte frontal de la unidad de control de Micrologic X.

2

Cierre el dispositivo.

3

Mida la resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de aislamiento de 500 V CC entre una de las fases y las otras dos fases conectadas a tierra. Repita para cada fase.

4

Abra el dispositivo Masterpact MTZ pulsando el botón pulsador de apertura.

5

Mida la resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de aislamiento de 500 V CC entre una de las fases y tierra con el resto de las fases conectadas a tierra. Repita para cada fase.

6

Compruebe que la resistencia de aislamiento es superior a 5 MΩ en cada caso. Si no se obtiene este resultado, póngase en contacto con un representante de servicio local de Schneider Electric.

Comprobación del estado del LED preparado de la unidad de control Micrologic X

Compruebe el funcionamiento de la unidad de control Micrologic X y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Suministre alimentación a la unidad de control Micrologic X, por ejemplo, conectando un PC o un Mobile Power Pack al puerto mini USB de la parte frontal.

2

Compruebe que el LED preparado de Micrologic X esté parpadeando con una luz verde.

El LED preparado está parpadeando con una luz verde para indicar que:

  • Los sensores están conectados correctamente.

  • El mecanismo de disparo está funcionando correctamente.

  • La unidad de control Micrologic X funciona correctamente.

3

Si el LED preparado no parpadea con una luz verde, consulte el capítulo Casos críticos (vea Casos críticos de Masterpact MTZ).

Prueba de la función de disparo con el software EcoReach

Pruebe el mecanismo de disparo de Masterpact MTZ y registre los resultados en el formulario de prueba.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Conecte un PC con el software Ecoreach instalado mediante un cable al puerto mini USB de la cara frontal de la unidad de control de Micrologic X.

3

En el software Ecoreach, seleccione el interruptor automático y conéctese a él.

4

Fuerce el disparo del interruptor automático haciendo clic en el botón Forzar disparo en la pantalla de Ecoreach. Esta acción está protegida con contraseña.

5

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

6

Compruebe que ha saltado hacia fuera el botón azul de rearme después de defecto.

7

Compruebe que el LED Isd/Ii esté encendido.

8

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

9

Tras la prueba, rearme el interruptor automático.

Prueba del mecanismo de disparo con el botón de prueba (unidades de control Micrologic 6.0X)

Pruebe el mecanismo de disparo de Masterpact MTZ cuando se monta con una unidad de control Micrologic 6.0 X y registre los resultados en el formulario de pruebas.

Paso

Acción

1

Cierre el interruptor automático.

2

Utilice un destornillador fino para pulsar brevemente el botón de prueba (<1 s) de la unidad de control.

3

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

4

Compruebe que ha saltado hacia fuera el botón azul de rearme después de defecto.

5

Compruebe que el icono de LED Ig/IΔn esté encendido.

6

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

7

Tras la prueba, rearme el interruptor automático.

Pruebas de comunicación de Masterpact MTZ2/MTZ3

Prueba de red de comunicación con el software Ecoreach

Use el software Ecoreach para probar la red de comunicación entre todos los aparatos de comunicación del proyecto:

  • Aparatos conectados a la red Ethernet a través de una interfaz IFE o EIFE Ethernet.

  • Aparatos conectados a una red de línea serie Modbus a través de una interfaz IFM Modbus SL (RTU) apilada a través de un servidor Ethernet.

  • Aparatos conectados a una red de línea serie Modbus desde una interfaz IFM Modbus SL (RTU).

Paso

Acción

1

Conecte un PC que ejecute el software Ecoreach mediante un cable RJ45 a la red Ethernet, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, o interfaz IFM, por ejemplo.

2

En el software Ecoreach, en Create report → Communication test & report (Crear informe → Prueba de comunicación e informe), seleccione los aparatos que se van a probar en la lista de aparatos de comunicación definidos en el proyecto.

3

Haga clic en Run test (Ejecutar prueba). Se prueban todos los aparatos seleccionados.

4

Los resultados se muestran al final de la prueba.

5

Genere el informe de prueba del proyecto con el software Ecoreach y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades.

Pruebas de control remoto de aparatos Masterpact MTZ

Si el aparato Masterpact MTZ se puede abrir y cerrar de forma remota a través de redes de comunicación, utilice las pruebas siguientes para comprobar el funcionamiento correcto del control remoto:

Paso

Acción

1

Conecte un PC que ejecute el software Ecoreach mediante un cable RJ45 a la red Ethernet, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, por ejemplo.

2

Compruebe que el modo de control esté puesto en Auto: Remoto.

3

En el software Ecoreach, seleccione el interruptor automático y conéctese a él.

4

Haga clic en la ficha Device (Aparato) para acceder a los botones Open (Abrir) y Close (Cerrar).

5

Compruebe que se puede abrir y cerrar el aparato Masterpact MTZ de forma remota. Estas acciones están protegidas con contraseña.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.