0614IB1701

Aparato fijo Masterpact MTZ2/MTZ3

Descripción de modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3

En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del aparato fijo.

  1. Placa de montaje lateral

  2. Empuñadura de maniobra

  3. Cámara de corte

  4. Botón de rearme después de defecto

  5. Botón pulsador de apertura

  6. Botón pulsador de cierre

  7. Maneta de rearme del mando de cierre

  8. Conectores de los borneros

  9. Cubierta frontal

  10. Cubierta de bloqueo para botón pulsador VBP (opcional)

  11. Etiqueta de placa frontal

  12. Testigo de rearme del aparato y de posición preparada para cerrar

  13. Testigo de posición del contacto principal

  14. Ventana para leer el contador de maniobras mecánico CDM (opcional)

  15. Unidad de control

  16. Tapa transparente de la unidad de control

Descripción de los accesorios del modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3

En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el aparato fijo. Para Z1 y Z2, consulte las imágenes siguientes.

  1. Escuadras de soporte adicionales para montaje en placa trasera(opcional)

  2. Módulo de puerto ULP (opcional)

  3. Borneros para accesorios opcionales (opcional)

  4. Bloque opcional de cuatro interruptores auxiliares (OF) (opcional)

  5. Bloque estándar de cuatro interruptores auxiliares (OF)

  6. Kit de conexión a tierra (KMT) (opcional)

  7. Motor de rearme del mando de cierre (MCH) (opcional)

  8. Contador de maniobras mecánico (CDM) (opcional)

  9. Conmutador de disparo por sobreintensidad estándar (SDE1)

  10. Conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia RES (RES)

  11. Microinterruptor

  12. Contactos programables (M2C) (opcional)

  13. Módulo de seccionamiento (opcional)

  14. Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX)

  15. Disparo por derivación (MX1)

  16. Contacto preparado para cerrar (PF)

  17. Cierre por derivación (XF)

  18. Botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE)

  19. Candado de posición de desconexión (VCPO)

  20. Cerradura de posición de desconexión (VSPO)

 

Descripción del bornero del modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3

Asignación de los borneros

Bloque

Marcas

Descripción

Estándar / Opcional

A

COM

Bornero de la fuente de alimentación externa de la unidad de control Micrologic X
o módulo de puerto ULP

Estándar
Opcional

UC1

Enclavamiento selectivo de zona, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Opcional

UC2

Sensores externos neutros, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Opcional

SDE2/RES

Conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES)

Opcional

UC4

Conector de tensión externo

Opcional

UC3

Conector de tensión externo

Opcional

M2C

Contactos programables

Opcional

SDE1

Conmutador de disparo por sobreintensidad 1

Estándar

B

MN/MX2

Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX)

Opcional

MX1

Disparo por derivación

Opcional

XF

Cierre por derivación

Opcional

PF

Contacto preparado para cerrar

Opcional

MCH

Motor de rearme del mando de cierre

Opcional

C

OF21–OF24

4 interruptores auxiliares (OF)

Opcional

OF11–OF14

4 interruptores auxiliares (OF)

Opcional

OF1–OF4

4 interruptores auxiliares (OF)

Estándar

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.