0614IB1701

Descripción de la unidad de control Micrologic X

La unidad de control Micrologic X incluye:

  • Indicadores LED de estado de Micrologic X

  • Una HMI local compuesta por un terminal gráfico con retroiluminación de color, botones contextuales y botones dedicados.

  • Indicadores LED para supervisar las operaciones del interruptor automático, así como el origen de los disparos y las alarmas.

Plano de la unidad de control

  1. LED preparado

  2. Indicador LED de servicio

  3. LED de ERMS

  4. Pantalla de HMI

  5. Botón de escape ESC

  6. Tres botones contextuales

  7. Botón de inicio

  8. Zona de comunicación inalámbrica NFC

  9. LED de Bluetooth

  10. Botón de activación de Bluetooth

  11. Botón de prueba para la protección de defecto a tierra (Micrologic 6.0 X)

  12. Botón de prueba/restablecimiento para los indicadores LED de causa de disparo y las alarmas

  13. Puerto mini USB situado bajo una cubierta de goma

  14. Indicadores LED de sobrecarga y causa de disparo

  15. Cubierta para la batería interna

  16. Módulo de alimentación de tensión (VPS) (opcional)

  17. LED de VPS para indicar que la VPS está alimentando la unidad de control.

  18. Código QR para acceder a información del producto

  19. Número de identificación de la unidad de control

  20. Tipo de unidad de control

  21. Conector del sensor con la intensidad asignada del interruptor automático

  22. Cubierta de plástico

Luces LED de estado de Micrologic X

LED

Descripción

Listo

El indicador LED preparado parpadea cuando la unidad de control está lista para proporcionar protección estándar.

El indicador LED de servicio indica la salud general del interruptor automático:

  • Indicador LED apagado: el interruptor automático se encuentra en perfecto estado

  • Indicador LED naranja: mensaje de alerta no urgente

  • Indicador LED rojo: mensaje de alerta que requiere tomar medidas inmediatamente

ERMS

El indicador LED ERMS (Ajuste de mantenimiento para reducción de energía) tiene los siguientes estados:

  • LED azul: ERMS activado

  • LED apagado: ERMS desactivado

Pantalla de la HMI local con botones contextuales y dedicados

Use la pantalla y los botones de la HMI local para:

  • Navegar por la estructura de menús

  • Mostrar los valores supervisados

  • Acceder y editar los ajustes de configuración

Zona de comunicación NFC

Use la zona de comunicación NFC para crear una conexión NFC entre un smartphone que tenga la aplicación móvil de Masterpact MTZ y la unidad de control Micrologic X. Una vez establecida la conexión, los datos de funcionamiento del interruptor automático se cargan automáticamente en el smartphone.

LED y botón de activación de Bluetooth

Use el botón de activación de Bluetooth para crear una conexión de baja energía de Bluetooth entre un smartphone que tiene la aplicación móvil de Masterpact MTZ y la unidad de control Micrologic X. Una vez establecida la conexión, el interruptor automático ya podrá supervisarse y controlarse desde el smartphone.

El parpadeo del LED de Bluetooth indica que un dispositivo Bluetooth está comunicándose.

Botón de prueba de la unidad de control Micrologic X

Use el botón de prueba para probar la protección de defecto a tierra de las unidades de control Micrologic 6.0 X.

Botón de prueba/restablecimiento de la unidad de control Micrologic X

El botón de prueba/restablecimiento realiza las siguientes funciones:

  • Prueba de la batería interna o comprobación del funcionamiento de los indicadores LED: mantenga pulsado el botón de prueba/restablecimiento menos de tres segundos. Los cuatro indicadores LED de causa de disparo se apagan durante un segundo. Uno de los resultados siguientes:

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo se encienden durante dos segundos: la batería está en buen estado.

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo parpadean secuencialmente durante dos segundos: la batería está a punto de agotar su vida útil. Sustituya la batería.

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo no se encienden: sustituya la batería.

  • Restablecimiento: mantenga pulsado el botón de prueba/restablecimiento durante más de tres segundos para restablecer la unidad de control. Los indicadores LED de causa de disparo y el indicador LED de servicio se apagan.

NOTA: Si la unidad de control Micrologic X no recibe energía de una fuente de alimentación externa de 24 V CC o a través de una conexión USB, se podrá reiniciar la unidad de control de Micrologic X manteniendo pulsado el botón de prueba/restablecimiento durante 15 segundos. Las funciones de protección estándar permanecen activas durante el reinicio.

Puerto mini USB de la unidad de control Micrologic X

Retire la cubierta de goma del puerto mini USB para conectar los siguientes aparatos:

  • Un Mobile Power Pack para suministrar alimentación a la unidad de control Micrologic X.

  • Un smartphone que ejecute la aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante una conexión USB OTG.

  • Un PC equipado con el software Ecoreach.

NOTA: La unidad de control Micrologic X no es compatible con las llaves USB. Aunque se conecte una llave USB utilizando un adaptador, no se transfieren datos.

Luces LED de causa del disparo y sobrecarga de la unidad de control Micrologic X

Las indicaciones de los cuatro indicadores LED de causa de disparo dependerán del tipo de unidad de control.

LED

Descripción

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X: prealarma de sobrecarga; la carga supera el 90 % y es inferior al 105 % del ajuste Ir de la protección de largo retardo.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X: alarma de sobrecarga; la carga supera el 105 % del ajuste Ir de la protección de largo retardo.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X: disparo debido a la protección de largo retardo.

Micrologic 3.0 X: disparo debido a protección instantánea.

Micrologic 5.0 X, 6.0 X: disparo debido a protección de corto retardo o protección instantánea.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X: sin usar.
Micrologic 6.0 X: disparo debido a protección de defecto a tierra.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X: disparo debido a otro tipo de protección (protecciones opcionales activadas a través de módulos digitales).

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X: comprobación automática de la unidad de control Micrologic no válida.

NOTA: Si la unidad de control Micrologic X no recibe alimentación, los indicadores LED de causa de disparo se apagarán transcurridas cuatro horas. Tras este periodo, pulse el botón de prueba/restablecimiento para encenderlos de nuevo.

Batería interna de Micrologic X

En ausencia de otra fuente de alimentación, la batería interna suministra alimentación a los indicadores LED de causa del disparo y a las principales funciones de diagnóstico.

Módulo de fuente de alimentación VPS de Micrologic X

El módulo de fuente de alimentación VPS opcional proporciona suministro de tensión interna para la unidad de control Micrologic X.

Código QR de unidad de control Micrologic

Al leer el código QR de la parte frontal de una unidad de control Micrologic X con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se mostrará la página de inicio de Go2SE (consulte Página de inicio de Go2SE). En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Número de identificación de la unidad de control Micrologic X

El número de identificación consta de:

  • El número de serie de la unidad de control Micrologic X con el formato FFFFFFAASSDXXXXX.

  • La referencia comercial de la unidad de control con el formato LV8XXXX.

Use el número de identificación para registrar la unidad de control Micrologic X.

El registro de la unidad de control Micrologic X permite mantener los registros actualizados y llevar a cabo la trazabilidad.

Tipo de unidad de control Micrologic X

Este código indica el tipo de unidad de control Micrologic:

  • El número (por ejemplo, 3.0) define los tipos de protección que ofrece la unidad de control en cuestión.

  • La letra (X) identifica la gama.

Conector del sensor Micrologic X

Las gamas de protección dependen de la intensidad asignada In, que se define mediante el conector del sensor que hay debajo de la unidad de control Micrologic X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?