7FR02-0477-02

Mise en service

Le MFLK1 peut être mis en service de deux manières, en fonction de la tension d’entrée connectée au réseau.

Cela dépend des deux critères suivants :

  • Si l’entrée de tension est connectée au réseau.

  • Si l’entrée de tension n’est pas connectée au réseau.

Lorsque l’entrée de tension n’est pas connectée au réseau, procédez comme suit :

  1. Configuration des appareils IMD et MFLK1

  2. Le MFLK1 n’est pas connecté à la tension du réseau : Étalonnage du MFLK1 et localisation du défaut

Lorsque l’entrée de tension est connectée au réseau, procédez comme suit :

  1. Configuration des appareils IMD et MFLK1

  2. Le MFLK1 est connecté à la tension du réseau : Localisation du défaut

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?