7IT02-0477-02

Messa in funzione

L'MFLK1 può essere messo in servizio in due modi, a seconda del collegamento dell'ingresso di tensione con il sistema.

Dipende dai due criteri seguenti:

  • Quando l'ingresso di tensione è collegato al sistema

  • Quando l'ingresso di tensione non è collegato al sistema

Quando l'ingresso di tensione non è collegato al sistema, procedere come segue:

  1. Configurazione di IMD e MFLK1

  2. L'MFLK1 non è collegato alla tensione del sistema: calibrazione dell'MFLK1 e individuazione del guasto

Quando l'ingresso di tensione è collegato al sistema, procedere come segue:

  1. Configurazione di IMD e MFLK1

  2. L'MFLK1 è collegato alla tensione del sistema: individuazione del guasto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?