7ES02-0477-02

Puesta en marcha

El MFLK1 puede ponerse en marcha de dos maneras, en función de cuál sea la conexión de entrada de tensión con el sistema.

Ello depende de los dos siguientes criterios:

  • Cuando la entrada de tensión está conectada al sistema

  • Cuando la entrada de tensión no está conectada al sistema

Cuando la entrada de tensión no esté conectada al sistema, lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Configuración del IMD y el MFLK1

  2. El MFLK1 no está conectado a la tensión del sistema: Calibración del MFLK1 y localización del fallo

Cuando la entrada de tensión esté conectada al sistema, lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Configuración del IMD y el MFLK1

  2. El MFLK1 está conectado a la tensión del sistema: Localización del fallo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?