7IT02-0477-02

Dispositivo di iniezione (Disp. iniez.)

Il dispositivo supporta i dispositivi di iniezione serie IM400 e XGR. È possibile selezionare il dispositivo di iniezione della rete necessario, in modo che il dispositivo possa misurare il flusso di corrente relativa della resistenza di isolamento (quando la localizzazione segnale è disponibile).

Per questo parametro sono disponibili due valori:

  • IM400

  • XGR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?