7ES02-0477-02

Dispositivo de inyección (Dis. inyec.)

El dispositivo es compatible con la serie IM400 y los dispositivos de inyección XGR. Puede seleccionar el dispositivo de inyección requerido de la red para que pueda medir el flujo de intensidad relativo o la resistencia de aislamiento (cuando hay disponible una señal de localización).

Hay disponibles dos valores para este parámetro:

  • IM400

  • XGR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?