7FR02-0477-02

Équipement d’injection (Équip. inj.)

L’appareil est compatible avec équipements d’injection série IM400 et XGR. Vous pouvez sélectionner l’équipement d’injection requis pour le réseau, de sorte que l’équipement puisse mesurer le flux de courant relatif ou la résistance d’isolement (lorsque le signal de localisation est disponible).

Deux valeurs sont disponibles pour ce paramètre :

  • IM400

  • XGR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?