PKR8059601

Acerca de este documento

Alcance del documento

Use este documento para:

  • Instalar, operar, dar mantenimiento y solucionar los problemas del interruptor seccionador de carga MotorSeT™ de 400 A, 5 kV.

Nota de validez

Este boletín de instrucciones es válido únicamente para la instalación del interruptor seccionador de carga de 400 A, 5 kV del MotorSeT en la región de América del Norte. Visite el sitio web de Schneider Electric (www.se.com) para obtener información adicional sobre esta oferta.

NOTA: Este equipo está certificado por Underwriters Laboratories Inc., norma UL 347. Para las regiones fuera de Norteamérica, consulte sus normas locales y nacionales para determinar si difieren de la norma UL 347 y cómo.

Para conocer la conformidad de los productos con directivas medioambientales como RoHS, REACH, PEP y EOLI, visite www.se.com/green-premium.

Para conocer las características técnicas de los módulos físicos descritos en este boletín, visite www.se.com.

Las características técnicas presentadas en este boletín deben ser las mismas que aparecen en línea. El contenido puede revisarse con el tiempo para mejorar la claridad y la exactitud. Si existe alguna diferencia entre la información contenida en este boletín y la información en línea, utilice la información en línea.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?