Funcionamiento
Consulte también Requisitos para la instalación, la operación y el mantenimiento para obtener más información.
Interruptor seccionador de carga de 400 A, 5 kV
El interruptor seccionador de carga Motor SeT de 400 A, 5 kV cuenta con mecanismos de resorte que permiten una rápida operación de “cierre” (cierre de falla nominal) y una rápida operación de “apertura” (interrupción de carga nominal).
A medida que se gira la palanca del operador, se saca al resorte del centro y libera su energía, lo que hace girar el eje operativo. Las aspas del interruptor no se moverán, ni en la dirección de cierre ni en la de apertura, hasta que el resorte principal haga que gire el eje de operación.
El interruptor seccionador de carga tiene varias características incorporadas:
-
Un enclavamiento de puerta que bloquea la apertura de la puerta frontal del gabinete mientras el interruptor está en la posición cerrado.
-
Un enclavamiento de interruptor que bloquea la operación manual del mecanismo de la palanca mientras la puerta está abierta.
-
Una ventana de visualización para ver cada posición de contacto del interruptor.
-
Capacidad para cerrar el interruptor con candado en la posición Off/Open (apagado/abierto).
-
Capacidad de cerrar con candado las palancas de las puertas.
-
Indicadores mecánicos que muestran si el interruptor está abierto o cerrado
-
Los enclavamientos de llave (cuando están incluidos) fuerzan una secuencia de operación.
Funcionamiento del interruptor desconectador
Apertura del interruptor desconectador
Siga estos pasos para abrir el interruptor desconectador:
-
Si el controlador suministra alimentación al motor, presione el botón Stop (detener) en el panel de control para desenergizar el motor.
-
Tome la palanca del operador del interruptor desconectador y gírela en sentido antihorario hacia abajo hasta la posición Off/Open (se muestra en Posiciones de la palanca).
-
Utilice la mirilla para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open.
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
destello por arqueo
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Cierre del interruptor desconectador
Siga estos pasos para cerrar el interruptor desconectador:
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que esté en la posición Off/Open (se muestra en Palanca en posición Off/Open).
-
Sujete la palanca del operador del interruptor desconectador y gire la palanca en sentido horario hacia arriba hasta la posición On/Closed (se muestra en Palanca del interruptor en la posición On/Closed).
-
Utilice la ventana de visualización para ver el interruptor desconectador y verificar que las aspas para las tres fases estén en la posición On/Closed (se muestra en Cambie las aspas a la posición Closed).
PELIGRO