DOCA0285ES-04

Restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un incidente detectado por las comprobaciones automáticas de MicroLogic Active

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

Secuencia de restablecimiento

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar tras un disparo debido a una incidencia detectada por la unidad de control MicroLogic Active. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.

Paso

Acción

1

Identifique la causa del disparo en el mensaje emergente de disparo y en el LED de causa del disparo.

2

Consulte la lista de posibles incidentes detectados y realice las acciones recomendadas.

3

Pulse Aceptar para confirmar que ha leído el mensaje emergente de disparo y cerrarlo.

4

Rearmar el interruptor automático.

5

Pulse el Botón durante 3 segundos para:

  • Restablecer los eventos retenidos.

  • Apagar los LED de causa del disparo y volver a poner en verde la barra Status.

  • Volver al menú de navegación de árbol.

6

Cuando el interruptor automático esté preparado para cerrar, vuelva a cerrarlo.

NOTA: Puede combinar los pasos 3 y 5 pulsando el Botón en lugar de Aceptar en el paso 3.

Identificar la causa del disparo

Descripción

Pantalla

Visualización del LED de causa del disparo y el estado

Descripción del LED de causa del disparo y el estado

Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic Active detectada durante la comprobación automática.

Aparece un mensaje de disparo en una pantalla roja.

LED Ready (Preparado): apagado

Barra Status (Estado): rojo parpadeante

LED ERMS: apagado

Todos los LED de causa del disparo: rojo parpadeante

Acciones recomendadas

La siguiente tabla indica qué acción realizar según el mensaje de disparo tras un disparo debido a un incidente detectado por las comprobaciones automáticas de MicroLogic Active.

Si necesita más información sobre los mensajes de evento, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.

@Patrick: confirm deletion of under/overvoltage trips from this table (ambiguous comments in PDF)

Código

Mensaje de disparo

Descripción

Acción recomendada

0x4005

Disparo por sobretemperatura de la unidad de control.

La temperatura de la unidad de control supera el umbral de temperatura máximo.

Disminuya la temperatura ambiente en torno al interruptor automático.

0x4006

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

El interruptor automático se ha disparado debido a la protección SELLIM.

Restablezca el interruptor automático.

0x4007

Disparo por fallo interno. Sustituya la unidad de control.

El interruptor automático se ha disparado tras un evento interno de la unidad de control.

Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.

0x400A

Disparo por desconexión del ENCT.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que el sensor de corriente de neutro externa del interruptor automático se ha desconectado.

Compruebe el cableado interno/externo del sensor de corriente de neutro externa (ENCT).

0x401D

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

El interruptor automático se ha disparado debido a la protección DIN/DINF.

Restablezca el interruptor automático.

0x401E

Disparo de prueba Ig

El interruptor automático se ha disparado debido a la prueba de protección de defecto a tierra.

Restablezca el interruptor automático.

0x4033

Pérdida de sensor de corriente. Sustituya el interruptor automático.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que un sensor interno del interruptor automático se ha desconectado.

Sustituya el interruptor automático. Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.

0x4035

Disparo de prueba Ii

El interruptor automático se ha disparado debido a la prueba de protección instantánea.

Restablezca el interruptor automático.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?