最终用户日常预防性维护计划
定义
最终用户日常预防性维护计划由以下人员开展:
-
经过培训且具备相应资质的用户方人员。
-
经过培训且具备相应资质的维护服务提供方人员。
-
Schneider Electric 服务代表.
最终用户日常预防性维护计划的内容包括:
-
有限目检。
-
功能检查。
-
用标配组件更换某些组件。
在正常的工作条件下,最终用户日常预防性维护计划必须每年执行一次。请参阅针对其他情况执行最终用户日常维护计划的建议频率。
程序
最终用户日常维护程序的详细说明见 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - IEC 设备的最终用户维护程序。
|
部件 |
程序标题 |
程序名称 |
|---|---|---|
|
设备 |
检查设备的总体状况 |
设备 NII_Z_1 |
|
机构 |
对设备进行手动和电动操作 |
机构 NII_Z_1 |
|
使用 MCH 储能马达对设备进行电气储能 |
机构 NII_Z_2 |
|
|
检查设备极点的合闸是否彻底 |
机构 NII_Z_3 |
|
|
附件 |
检查辅助接线和绝缘 |
附件 NII_Z_1 |
|
控制单元 |
检查设备脱扣以及 SDE 故障脱扣指示触点的操作 |
控制单元 NII_Z_1 |
|
检查接地故障 (MicroLogic 6.0 X) 或接地泄漏 (MicroLogic 7.0 X) 保护功能 |
控制单元 NII_Z_2 |
|
|
检查维护安全设定 (ERMS) 的操作 |
控制单元 NII_Z_3 |
|
|
设备锁 |
操作设备钥匙锁 |
设备锁 NII_Z_1 |
|
操作设备挂锁 |
设备锁 NII_Z_2 |
|
|
抽架 |
检查设备进退操作 |
抽架 NII_Z_1 |
|
检查摇进摇出手柄与分闸按钮 (MasterPacT MTZ2/MTZ3) 之间的 IBPO 进退联锁装置 |
抽架 NII_Z_2 |
|
|
检查 EIFE 抽架位置限位开关 |
抽架 NII_Z_3 |
|
|
抽架锁 |
操作抽架钥匙锁系统 |
抽架锁 NII_Z_1 |
|
操作抽架挂锁系统 |
抽架锁 NII_Z_2 |
|
|
机械联锁 |
操作联锁系统 |
机械联锁 NII_Z_1 |
工具
执行维护计划的相关程序时需要使用以下工具:
-
标准工具箱,内含供电气人员使用的电气工具和设备。
-
特殊工具,详见维护规程。请参阅 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - IEC 设备的最终用户维护程序。
所需时间
有经验、经过培训且具备相应资质的人员执行此维护计划所需的平均总时间如下:
-
对于安装了所有附件的固定式设备,需要 15 分钟
-
对于安装了所有附件的抽出式设备,需要 20 分钟