DOCA0099FR-05

Maintenance des systèmes d'interverrouillage mécanique

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Fonctions

Un système d'inversion de source, manuel ou automatique (ATS), améliore la continuité de service d'un système de distribution électrique.

L'interverrouillage mécanique entre les appareils du système d'inversion de source empêche la fermeture simultanée de deux appareils.

L'utilisation d'un interverrouillage mécanique dans les systèmes d'inversion de source en utilisant des câbles ou des tiges de liaison est obligatoire pour les applications de commutation de transfert automatique (ATS, Automatic Transfer Switch).

Un système d'interverrouillage mécanique est constitué des éléments suivants selon le type d'appareils MasterPacT MTZ :

  • Plaque d'interverrouillage sur le côté de chaque appareil MasterPacT MTZ.

  • Un ensemble de câbles ou de tiges de liaison reliés aux appareils MasterPacT MTZ.

La figure ci-dessous représente un système d'interverrouillage mécanique par câble pour l'inversion de source entre deux appareils MasterPacT MTZ2 :

Facteurs de dégradation

Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système d'interverrouillage mécanique sont les suivants :

  • Environnement poussiéreux ou sale

  • Vibrations

Dangers potentiels

Une maintenance régulière du système d'interverrouillage mécanique peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.

Danger

Conséquence

Blessure physique

Dommages matériels

Fonctionnement inapproprié ou absent du système d'inversion de source

Mort ou blessure grave

Action préventive

Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le système d'interverrouillage mécanique.

Programme de maintenance

Action préventive

Procédure

Maintenance préventive de routine utilisateur

Actionner les systèmes d'interverrouillage

Interverrouillage mécanique NII_Z_1

Maintenance préventive constructeur

Actionner l'interverrouillage mécanique par câble.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Actionner l'interverrouillage mécanique par tringle.

Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?