DOCA0099ES-05

Cómo mantener el sistema de comunicaciones

Funciones

El sistema de comunicaciones permite transmitir datos entre el dispositivo y el controlador remoto. Puede usarse para controlar el dispositivo (abrir/cerrar) de forma remota.

Los departamentos de mantenimiento, producción y gestión, entre otros, pueden utilizar esta función para gestionar la energía y los activos, así como para supervisar la calidad de la red eléctrica.

En los interruptores automáticos MasterPacT MTZ, es posible acceder a los datos del dispositivo con el módulo de puerto ULP conectado a y a una herramienta de software adecuada, como el software EcoStruxure Power Commission.

Dispositivos MasterPacT MTZ con interfaz de comunicación:

Factores de degradación

El sistema de comunicaciones puede degradarse debido a los siguientes factores:

  • Vibraciones

  • Perturbaciones en el campo electromagnético

  • Fallo en el equipo y el software

  • Modificación de la arquitectura del sistema de comunicaciones

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico del sistema de comunicaciones puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Funcionamiento incorrecto o ausencia de funcionamiento (crítico para la seguridad) a consecuencia de información errónea

Lesiones graves o incluso la muerte

Pérdida de comunicación

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Decisión incorrecta tomada a consecuencia de información errónea (estado, medición)

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Gestión incorrecta del sistema que da lugar a pérdidas económicas

Funcionamiento inapropiado de los dispositivos, las interfaces de comunicación o los módulos en la red de comunicación

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener el sistema de comunicaciones en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo de fabricante

Comprobación de la transmisión de datos a través de la interfaz IFE Ethernet o de la interfaz Ethernet incorporada EIFE.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?