NHA2778903-12

计量设备符号

下列 IEC 60417 和 ISO 7000 符号可能被用于计量设备上:

符号

参考号

描述

IEC 60417-5172

保护等级 II 设备**

  • 识别符合 II 类设备(双重绝缘或加强绝缘)规定的安全要求的设备。

ISO 7000-0434B

小心

  • 表示在靠近符号放置的位置操作设备或控件时需要小心。指示操作员需要了解当前情况或操作员采取行动以避免不良后果。

ISO 7000-1641

操作员手册;操作说明

  • 识别存储操作员手册的位置或识别与操作说明相关的信息。指示在靠近符号放置位置操作设备或操作控件时,应考虑操作说明。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?