NHA2778903-12

数字报警设置参数

根据需要对数字报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

设置 选项或范围 描述
启动 是(选中)或否(清除) 此设置将启用或禁用报警。
优先级 高、中、低、无 此选项设置报警的优先级和通知选项。
触发设定值(设定值触发) 开、关 使用此设置可根据数字输入的状态(“开”或“关”)控制何时触发报警。
触发延时(延时) 0 至 999999 此设置指定触发报警之前,数字输入必须处于报警触发状态的秒数。
恢复延时(设定值恢复延时) 0 至 999999 此设置指定报警关闭之前,数字输入必须超出报警触发状态的秒数。
选择数字输出(输出)

数字输出 D1

数字输出 D2

数字输出 D1 和 D2

选择触发报警时要控制的数字输出。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?