NHA2778903-12

改型设置

在测量仪中启用改型通讯模式需要下列设置。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定
  3. 通讯。随即显示“串行端口”屏幕。
  4. 编辑选择累计参数。
  5. -+ 滚动到改型
  6. 确定选择改型配置。
  7. 按 ▲ 返回到“设置”屏幕。
    注: 作出新的选择会导致现有的配置丢失,此时将会出现确认屏幕。
    • 接受更改并返回到“设置”屏幕。

    • 保持现有配置并返回到“设置”屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?