NHA2778903-12

设置速率

您可以利用速率设置屏幕设置不同的速率参数。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航至速率
  4. 移动光标指向要修改的速率 1速率 2,然后按编辑
  5. 移动光标指向要修改的通道因数/(k__h),然后按编辑
  6. 根据需要修改参数,然后按确定
  7. 按向上箭头并按保存更改。
  8. 按向上箭头退出。
    参数

    数值

    描述

    标签

    速率 1/速率 2

    示例:二氧化碳排放,电能成本

    您可以使用 ION Setup 编辑标签。
    通道 无、有功电能流出、有功电能流入、有功电能流出+流入、无功电能流出、无功电能流入、无功电能流出+流入、视在电能流出、视在电能流入、视在电能流出+流入 从列表中选择通道。
    因数每 (k__h) 0.000 至 99999.999 可以编辑的系数范围为 0.000 至 99999.999。

    要使用 ION Setup 配置费率,请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup“Device Configuration Guide”(可以到 www.se.com 下载)中的“PM2000 series meter”主题。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?