自动复位配置
使用自动复位功能可在预先设定的日期和月份 (DD/MM) 复位电能和需量参数。可以配置 12 个月中每个月的复位日期。
针对配置的日期和月份 (DD/MM) 对电能和最大需量执行自动复位后,电能参数(kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1, kVARh2, kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3 (Del,Rec,D-R,D+R))将被传输至旧的寄存器。电能和最大需量将被复位为 0。清除电能值后,也会自动清除最大需量值。
仅能通过通讯配置电能和最大需量参数的自动复位。