NHA2778903-12

报警优先级

每个报警均有优先级,可以用于区分需要立即处理的事件和无需处理的事件。
报警优先级 报警显示通知和记录方法
报警指示灯 报警图标 报警详细信息 报警记录
当报警激活时闪烁。 当报警激活时闪烁。报警图标将始终显示,直到确认为止。 单击详情,将显示导致报警触发或恢复的原因。单击确定,可确定报警。 记录在报警日志中。
当报警激活时闪烁。 当报警激活时闪烁。 单击详情,将显示导致报警触发或恢复的原因。 记录在报警日志中。
当报警激活时闪烁。 当报警激活时闪烁。 单击详情,将显示导致报警触发或恢复的原因。 记录在报警日志中。
无变化 仅记录在事件日志中。
注: 只有当报警∕电能脉冲指示灯配置为用于报警时才会出现报警指示灯通知。

多个报警的注意事项

如果不同优先级的多个报警同时激活,则显示屏将按出现顺序显示这些报警。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?