NHA2778903-12

需量

该测量仪在最大值(峰值)需量出现时可提供上次、当前、预测、最大(峰值)需量值和时标。

该测量仪支持标准需量计算方法,包括滑动区块、固定区块、滚动区块以及热量和同步方法。

峰值需量寄存器可手动复位(受密码保护)。

需量测量包括:

  • W、VAR、VA 总需量

  • 平均电流需量

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?