NHA2778903-12

功率因数符号约定

功率因数符号(PF 符号)可以为正或负,由 IEEE 或 IEC 使用的公约定义。

可将用于显示屏的功率因数符号(PF 符号)约定设置为 IEC 或 IEEE。

PF 符号约定:IEC

PF 符号与真实功率(kW)流动的方向相关:

  • 象限 1 和象限 4:对于正真实功率 (+kW),PF 符号为正 (+)。

  • 象限 2 和象限 3:对于负真实功率 (-kW),PF 符号为负 (-)。

PF 符号约定:IEEE

PF 符号与 PF 超前/滞后约定相关,换句话说,即有效负载类型(电感负载或电容负载):

  • 对于电容负载(PF 超前,象限 2 和象限 4),PF 符号为正(+)。

  • 对于电感负载(PF 滞后,象限 1 和象限 3),PF 符号为负(-)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?