NHA2778903-12

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation 是一款专为大型设施和关键基础设施操作而设计的完整的实时监控和控制解决方案。

它与您的设备进行通讯,旨在实现数据采集和实时控制。您可使用 Power SCADA Operation 完成以下任务:

  • 系统监管

  • 实时和历史趋势、事件记录

  • 基于个人电脑的自定义报警

有关如何将设备添加到系统中以进行数据收集和分析的说明,请参见 EcoStruxure™ Power SCADA Operation 在线帮助。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?