NHA2778903-12

设置显示屏

您可以更改显示屏幕的设置,例如对比度、背光超时和屏幕超时设置。
  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航至人机界面 > 屏幕
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。
  8. 保存更改。

    可以使用显示屏执行的显示屏设置

    参数

    数值

    描述

    对比度 1 - 9 增大或减小该值可提高或降低显示对比度。
    背光持续(分钟) 0 - 60 设置经历多少分钟不活动时间后背光降低亮度。默认设置“0”禁用背光超时功能(即背光始终打开)。
    屏幕持续(分钟) 0 - 60 设置经历多少分钟不活动时间后关闭屏幕。默认设置“0”禁用屏幕超时功能(即显示屏始终打开)。

    要使用 ION Setup 配置显示屏,请参阅 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南(可从 www.se.com 下载)中有关“PM2000”的主题。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?