NHA2778903-12

快照

注: 仅适用于 PM2220/PM2230 型号测量仪

测量仪支持使用 HMI 通过快照记录瞬时值。在此页面可捕获平均电压 (Vavg)、平均电流 (Iavg)、总功率 (Ptot) 和流出的电能 (E Del)。记录时间通过快照功能的时间设置定义。它可以使用 HMI 或 ION Setup 配置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?