NHA2778903-12

查看快照页面

  1. 导航到快照
  2. 快照查看参数值。快照页面显示下列参数:
    • 平均电压 (Vavg)

    • 平均电流 (Iavg)

    • 总功率 (Ptot)

    • 流出的电能 (E Del)

  3. 快照时查看格式为 HH:MM 的快照时间和日期。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?