功率因数寄存器格式
IEC 和超前/滞后 (IEEE) 格式的功率因数值:Float32 和 Int16U 寄存器
测量仪用 Float32 和 Int16U 数据类型以 IEC 和超前/滞后 (IEEE) 格式提供总功率因数。您可以使用这些寄存器将功率因数信息传入第三方软件。使用标准的 IEC 和 IEEE 符号约定解释这些寄存器。
四象限功率因素信息︰浮点寄存器
测量仪还在一个浮点寄存器中为每个 PF 值(例如,真实和位移 PF 的每相和总值及相关联的最小值和最大值)提供 PF 信息(包括符号和象限)。测量仪可对 PF 值执行简单的算法,然后将其存储在合适的 PF 寄存器中。
测量仪和软件(例如 Power Monitoring Expert 或 ION Setup )根据下图解读这些用于报告或数据输入字段的 PF 寄存器:
PF 值是使用以下公式从 PF 寄存器值中计算得出的:
象限 | PF 范围 | PF 寄存器范围 | PF 公式 |
---|---|---|---|
象限 1 |
0 至 +1 |
0 至 +1 |
PF 值 = PF 寄存器值 |
象限 2 |
‑1 至 ‑ 0 |
-2 至 -1 |
PF 值 = (‑2) ‑(PF 寄存器值) |
象限 3 |
0 至 -1 |
‑1 至 ‑ 0 |
PF 值 = PF 寄存器值 |
象限4 |
+1 至 0 |
+1 至 +2 |
PF 值 = (+2) ‑(PF 寄存器值) |
转至 www.se.com ,搜索测量仪的 Modbus 寄存器列表并下载副本。