DOCA0236IT-00

Caricamento del progetto TeSys island al PLC mediante cavo Ethernet

Eseguire le fasi seguenti per caricare il progetto TeSys island al PLC mediante cavo Ethernet:

Fase

Azione

1

Fare clic su PLC > Set Address (Imposta indirizzo).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra Set Address (Imposta indirizzo).

2

Selezionare l'indirizzo IP del PLC. Selezionare Media (Supporto) come TCPIP e fare clic su OK.

3

Fare clic sull'icona Connetti () sulla barra degli strumenti.

Risultato: TeSys island viene integrato nel progetto e collegato al PLC Modicon M580 con il software EcoStruxure Control Expert Classic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?