DOCA0236IT-00

Caricamento del progetto TeSys island nel PLC

Eseguire le fasi seguenti per caricare il progetto TeSys island nel PLC:

Fase

Azione

1

Stabilire il collegamento tra il PC e il PLC eseguendo una delle fasi seguenti:

  • Collegare il PLC tramite l'indirizzo IP.

  • Collegare il cavo di messa a terra USB (BMXXCAUSBH018) tra il PC e il pannello anteriore del PLC M580.

2

Fare clic sull'icona Connetti () sulla barra degli strumenti.

3

Fare clic sull'icona Download () sulla barra degli strumenti.

Risultato: sulla schermata viene visualizzata la finestra Transfer Project to PLC (Trasferisci progetto al PLC).

4

Fare clic su Transfer (Trasferisci).

Risultato: il progetto TeSys island viene caricato nel PLC.

5

Fare doppio clic sulla CPU nella finestra DTM Browser (Browser DTM).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra di comunicazione.

6

Selezionare Channel Properties (Proprietà canale) > IP Address Source (PC) (Origine indirizzo IP (PC)), e fare clic su OK.

7

Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome della CPU nelle finestra DTM Browser (Browser DTM) e selezionare Connect (Connetti).

8

Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo TeSys island nella finestra DTM Browser (Browser DTM) e selezionare Connect (Connetti).

9

In base al requisito specifico, è possibile selezionare una delle fasi seguenti per configurare TeSys island:

  • Se TeSys island è stato già configurato e l'utente non intende caricare una nuova configurazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo TeSys island nella finestra DTM Browser (Browser DTM) e selezionare Load data from device (Carica dati da dispositivo).

  • Se TeSys island non è stato configurato e l'utente desidera caricare una nuova configurazione, eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Fare doppio clic sul dispositivo TeSys island nella finestra DTM Browser (Browser DTM) e configurare il dispositivo.

    • Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo TeSys island nella finestra DTM Browser (Browser DTM), quindi fare clic su Device menu (Menu dispositivo) > Additional functions (Funzioni aggiuntive) > Import (Importa) > Import TeSys island Configurator Format (Importa formato configurazione TeSys Island) per importare i file di configurazione.

      Risultato: la nuova configurazione viene importata nel software.

10

Fare doppio clic sul dispositivo TeSys island nella finestra DTM Browser (Browser DTM), e selezionare Store data to device (Memorizza dati nel dispositivo).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?