DOCA0236ZH-00

通过以太网电缆将 TeSys island 项目上传到 PLC

执行以下步骤通过以太网电缆将 TeSys island 项目上传到 PLC:

步骤

操作

1

单击 PLC > Set Address(设置地址)

结果:Set Address(设置地址)窗口显示在屏幕中。

2

选择 PLC 的 IP 地址。将 Media(媒介)选择为 TCPIP 并单击 OK(确定)

3

单击工具栏上的“连接”按钮 ()。

结果:TeSys island集成到项目并连接到 PLC Modicon M580EcoStruxure Control Expert Classic 软件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?