Concepto de TeSys island
TeSys island describe un sistema de entrada/salida distribuido modular abierto que está formado por diferentes módulos montados en un backplane de carril DIN.

|
A |
Modulo de interfaz de bus |
|
B |
Módulo de entrada/salida analógica |
|
C |
Módulo de entrada/salida digital |
|
D |
Módulo de interfaz de tensión |
|
E |
Arrancador estándar |
|
F |
Arrancador SIL (Nivel de integridad de seguridad) |
|
G |
Módulo de interfaz SIL |
|
H |
Módulo de interfaz de potencia |
El dispositivo TeSys island funciona como nodo en una red de bus de campo. El módulo de interfaz de bus es el módulo central del dispositivo. El modulo de interfaz de bus ofrece comunicación interna con los módulos de TeSys island a través de cables planos y comunicación externa a través de protocolo Modbus TCP.
Para obtener información adicional, consulte la Guía del sistema TeSys island.