DOCA0236ES-00

Terminología derivada de la normativa

Los términos técnicos, la terminología, los símbolos y las descripciones correspondientes que se incluyen en este manual, o que aparecen en los propios productos, generalmente derivan de los términos o definiciones de las normas internacionales.

En el área de los sistemas de seguridad funcional, variadores y automatización general, esto puede incluir, entre otros, términos como seguridad, función de seguridad, estado seguro, fallo, restablecimiento de fallos, avería, error, mensaje de error, peligroso, etc.

Estas son algunas de esas normas:

Estándar

Descripción

IEC 61131-2:2007

Controladores programables, parte 2: Requisitos y pruebas de los equipos.

ISO 13849-1:2015

Seguridad de las máquinas: Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.

Principios generales para el diseño.

EN 61496-1:2013

Seguridad de las máquinas: Equipos de protección electro-sensibles.

Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

ISO 12100:2010

Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación de riesgos y reducción de riesgos

EN 60204-1:2006

Seguridad de las máquinas - Equipos eléctricos de las máquinas- Parte 1: Requisitos generales

ISO 14119:2013

Seguridad de las máquinas - Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos - Principios para el diseño y selección

ISO 13850:2015

Seguridad de las máquinas - Parada de emergencia - Principios para el diseño

IEC 62061:2015

Seguridad de las máquinas- Seguridad funcional de los sistemas de control eléctricos, electrónicos y programables electrónicos relacionados con la seguridad

IEC 61508-1:2010

Seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables: Requisitos generales.

IEC 61508-2:2010

Seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables: Requisitos de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables.

IEC 61508-3:2010

Seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables: Requisitos de software.

IEC 61784-3:2016

Redes de comunicación industriales - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcional - Normas generales y definiciones de los perfiles.

2006/42/CE

Directiva sobre máquinas

2014/30/UE

Directiva de compatibilidad electromagnética

2014/35/UE

Directiva de baja tensión

Además, los términos utilizados en el presente documento pueden usarse tangencialmente ya que derivan de otras normas tales como:

Norma

Descripción

Serie IEC 60034

Máquinas eléctricas rotativas

Serie IEC 61800

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable

Serie IEC 61158

Comunicaciones de datos digitales para la medición y el control – Bus de campo para el uso en sistemas de control industriales

Por último, el término zona de operación puede usarse junto con la descripción de peligros específicos, y se define tal cual para una zona de peligro en la Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) e ISO 12100:2010.

NOTA: Las normas antes mencionadas pueden aplicarse o no a los productos específicos citados en la presente documentación. Para obtener más información sobre las normas individuales aplicables a los productos aquí descritos, consulte las tablas de características para obtener las referencias de tales productos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.