TeSys island Konsepti
TeSys island, bir DIN rayı devre kartına takılı farklı modüllerden oluşan açık ve modüler, dağıtılmış giriş/çıkış sistemidir.

A |
Haberleşme modülü |
B |
Analog giriş/çıkış modülü |
C |
Dijital giriş/çıkış modülü |
D |
Voltaj arayüzü modülü (VIM) |
E |
Standart starter |
F |
SIL (Safety Integrity Level - Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) starter |
G |
SIL arayüzü modülü |
H |
Güç arayüzü modülü |
TeSys island, aygıtı bir haberleşme bağlantısı ağında bir düğüm olarak çalışır. Haberleşme modülü, aygıtın ana modülüdür. Haberleşme modülü, şerit kablolarla TeSys island ile dahili iletişim ve Modbus TCP protokolü üzerinden harici iletişim sağlar.
Daha fazla bilgi için TeSys island Sistem Kılavuzu’na bakın.