DOCA0236ES-00

Adición de TeSys island al proyecto

Siga los pasos que se indican a continuación para añadir TeSys island al proyecto:

Paso

Acción

1

Haga clic en Tools (Herramientas) > DTM Browser (Explorador DTM).

2

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la CPU en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y seleccione ADD (AÑADIR).

Resultado: En la pantalla aparece la ventana ADD (AÑADIR).

3

En el menú desplegable Protocolo, seleccione Modbus over TCP (Modbus sobre TCP).

4

Seleccione el dispositivo TeSys island y haga clic en Add DTM (Añadir DTM).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana de propiedades del dispositivo.

5

En la ventana Properties of device (Propiedades del dispositivo), cambie el nombre del dispositivo si es necesario y haga clic en OK (Aceptar).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.