DOCA0236ES-00

Configuración de la dirección IP de la TeSys island

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la dirección IP de la TeSys island:

Paso

Acción

1

Haga doble clic en la CPU en la ventana DTM Browser (Explorador DTM).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana de configuración del dispositivo.

2

Seleccione el menú TeSys island device (Dispositivo TeSys island) > Address Setting (Ajuste de la dirección) y configure la dirección IP de la TeSys island.

3

Haga clic en Apply (Aplicar).

4

Haga clic en el icono Compilar () de la barra de herramientas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?