DOCA0236DE-00

IP-Adresse des TeSys island konfigurieren

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die IP-Adresse des TeSys island zu konfigurieren:

Schritt

Maßnahme

1

Doppelklicken Sie im Fenster DTM Browser (DTM-Browser) auf die CPU.

Ergebnis: Das Fenster Gerätekonfiguration wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2

Wählen Sie das Menü TeSys island device > Address Setting (TeSys island-Gerät > Adresseinstellung) aus und konfigurieren Sie die IP-Adresse des TeSys island.

3

Klicken Sie auf Apply (Übernehmen).

4

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Erstellen-Symbol ().

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?