DOCA0236ES-00

Configuración de los ajustes del proyecto

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar los ajustes del proyecto:

Paso

Acción

1

Abra el archivo .stu o .xref generado en el software EcoStruxure Control Expert Classic.

2

Haga clic en Tools (Herramientas) > Project Settings (Ajustes del proyecto).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana Project Settings (Ajustes del proyecto).

3

Haga clic en Variables (Variables) y seleccione la casilla de verificación Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Permitir errores dinámicos (ANY_ARRAY_XXX)) para omitir el error detectado E1208 usage of dynamic arrays is disabled (E1208 el uso de matrices dinámicas está desactivado) indicado al compilar el proyecto.

4

Quite la marca de la casilla de verificación Force references initialization (Forzar inicialización de referencias).

5

Haga clic en Languages (Idiomas) > Common (Común) y seleccione la casilla de verificación Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Permitir asignación múltiple [a=b=c] {ST/LD}) para omitir el error detectado E1203 usage of multi assignment statements is disabled (E1203 el uso de instrucciones de asignación múltiple está desactivado) indicado al compilar el proyecto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?