DOCA0236ZH-00

配置项目设置

执行以下步骤来配置项目设置:

步骤

操作

1

在 EcoStruxure Control Expert Classic 软件中打开生成的 .stu.xref 文件。

2

单击 Tools(工具) > Project Settings(项目设置)

结果:Project Settings(项目设置)窗口显示在屏幕中。

3

单击 Variables(变量)并选中 Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX)(允许动态数组 (ANY_ARRAY_XXX))复选框以避免编译项目时报告错误 E1208 usage of dynamic arrays is disabled(已禁用 E1208 使用动态数组)

4

取消选择 Force references initialization(强制参考初始化)复选框。

5

单击 Languages(语言) > Common(通用)并选中 Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD}(允许多个指定 [a=b=c] {ST/LD})复选框以避免编译项目时报告错误 E1203 usage of multi assignment statements is disabled(已禁用 E1203 使用多个指定声明)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?