DOCA0236DE-00

Projekteinstellungen konfigurieren

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die Projekteinstellungen zu konfigurieren:

Schritt

Maßnahme

1

Öffnen Sie die generierte STU- oder XREF-Datei in der EcoStruxure Control Expert Classic-Software.

2

Klicken Sie auf Tools > Project Settings (Extras > Projekteinstellungen).

Ergebnis: Das Fenster Project Settings wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3

Klicken Sie auf Variables (Variablen) und markieren Sie das Kontrollkästchen Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Dynamische Arrays zulassen), damit der erkannte Fehler E1208 usage of dynamic arrays is disabled (E1208 Nutzung der dynamischen Arrays ist deaktiviert) bei der Kompilierung des Projekts nicht gemeldet wird.

4

Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens Force references initialization (Referenzeninitialisierung erzwingen).

5

Klicken Sie auf Languages > Common (Sprachen > Allgemein) und markieren Sie das Kontrollkästchen Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Mehrfachzuweisung zulassen), damit der erkannte Fehler E1203 usage of multi assignment statements is disabled (E1203 Nutzung der Mehrfachzuweisungshinweise ist deaktiviert) bei der Kompilierung des Projekts nicht gemeldet wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?