Nastro trasportatore a un senso di marcia
Il blocco di funzione AvConveyorOneDir viene utilizzato per gestire un motore a una direzione.
Interfaccia di ingresso AvConveyorOneDir
| Ingresso | Tipo di dati | Descrizione |
| RunFwdCmd | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso. |
| ResetTrip | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetAlarmCntrs | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetTripCntrs | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetMaxIRMS | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati. |
| RecordToUChannel1 | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati. |
| RecordToUChannel2 | BOOL | |
| RecordToUChannel3 | BOOL | |
| RecordToUChannel4 | BOOL |
Interfaccia di uscita AvConveyorOneDir
| Uscita | Tipo di dati | Descrizione |
| Ready | BOOL |
Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui. |
| RunFwdStatus | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso. |
| Tripped | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar. |
| Alarm | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar. |
| UpstreamVltg1 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso). |
| AssetAlarm | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL* all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar). |
| LoadRunning | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati). |
| ReadyToReset | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio. |
| LocalfwdCmdSts | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, la logica dell'avatar è controllata dai comandi ricevuti sugli ingressi digitali e i comandi PLC vengono ignorati. |
| BypassCmdSts | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar continuerà a funzionare e non si fermerà a causa di uno sgancio. |
| LoadStarting | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale. |
| AvgIRMS | DINT |
Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA) |
| AvgIRMS_O | DINT |
Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA) |
| PVInput0 | INT |
Restituisce il valore misurato dell’ingresso PV. |
| PVInput1 | INT | |
| PVInput2 | INT | |
| PVInput3 | INT | |
| PvInput4 | INT | |
| PVSwitch0 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore PV rappresenta un commando ON. |
| PVSwitch1 | BOOL | |
| PVSwitch2 | BOOL | |
| PVSwitch3 | BOOL | |
| PVSwitch4 | BOOL |