DOCA0271PTBR-00

Transportador com um sentido de rotação

O bloco de funções AvConveyorOneDir é usado para gerenciar um transportador com um sentido de rotação.

Bloco de funções AvConveyorOneDir

Interface de entrada de AvConveyorOneDir

Entrada Tipo de dados Descrição
RunFwdCmd BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado.

ResetTrip BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar.

ResetAlarmCntrs BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar.

ResetTripCntrs BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar.

ResetMaxIRMS BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados.

RecordToUChannel1 BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados.

RecordToUChannel2 BOOL
RecordToUChannel3 BOOL
RecordToUChannel4 BOOL

Interface de saída de AvConveyorOneDir

Saída Tipo de dados Descrição
Ready BOOL

Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução.

RunFwdStatus BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado.

Tripped BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar.

Alarm BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar.

UpstreamVltg1 BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado).

AssetAlarm BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL* dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar).

LoadRunning BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor).

ReadyToReset BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset).

LocalfwdCmdSts BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados.

BypassCmdSts BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar continuará a operação e não parará devido a um disparo.

LoadStarting BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida.

AvgIRMS DINT

Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

AvgIRMS_O DINT

Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

PVInput0 INT

Retorna o valor medido da entrada PV.

PVInput1 INT
PVInput2 INT
PVInput3 INT
PvInput4 INT
PVSwitch0 BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de PV representa um comando LIGAR.

PVSwitch1 BOOL
PVSwitch2 BOOL
PVSwitch3 BOOL
PVSwitch4 BOOL
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?