Interface de potência com E/S (controle)
O bloco de funções AvPowerInterfacewit é usado para monitorar a corrente e controlar um dispositivo de potência externo, como um relé de estado sólido, uma partida suave ou um comando de velocidade variável.
Interface de entrada de AvPowerInterfacewit
Entrada |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
LQ1Cmd |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, a saída lógica 1 está definida como TRUE. |
LQ2Cmd |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, a saída lógica 2 está definida como TRUE. |
ResetTrip |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar. |
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar. |
ResetTripCntrs |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar. |
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados. |
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados. |
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interface de saída de AvPowerInterfacewit
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
Ready |
BOOL |
Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução. |
LQ1Status |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a saída lógica 1 está definida como TRUE. |
Tripped |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar. |
Alarm |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar. |
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado). |
LQ2Status |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a saída lógica 2 está definida como TRUE. |
LoadRunning |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor). |
ReadyToReset |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset). |
LI1 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a entrada lógica 1 do avatar está definida como TRUE. |
LI2 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a entrada lógica 2 do avatar está definida como TRUE. |
LoadStarting |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida. |
AvgIRMS |
DINT |
Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |