DOCA0271IT-00

Interfaccia di potenza con I/O (controllo)

Il blocco di funzione AvPowerInterfacewit è utilizzato per monitorare la corrente e controllare un dispositivo di alimentazione esterno, come un relè a stato solido, un soft starter o un variatore di velocità.

Blocco di funzione AvPowerInterfacewit

Interfaccia di ingresso AvPowerInterfacewit

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

LQ1Cmd

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, l'uscita logica 1 è impostata su TRUE.

LQ2Cmd

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, l'uscita logica 2 è impostata su TRUE.

ResetTrip

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati.

RecordToUChannel1

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interfaccia di uscita AvPowerInterfacewit

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Ready

BOOL

Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui.

LQ1Status

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'uscita logica 1 è impostata su TRUE.

Tripped

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar.

Alarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso).

LQ2Status

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'uscita logica 2 è impostata su TRUE.

LoadRunning

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati).

ReadyToReset

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio.

LI1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'ingresso logico 1 dell'avatar è impostato su TRUE.

LI2

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'ingresso logico 2 dell'avatar è impostato su TRUE.

LoadStarting

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale.

AvgIRMS

DINT

Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente (Unità: mA).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?