8536IB1905KO-05

저항기

이 기능 블록은 저항 부하 관리에 사용됩니다.

저항기 기능 블록

모드버스 TCP 입력 — 저항기

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

실행 1

8501

0

1

트립 리셋

8501

3

1

모드버스 TCP 출력 — 저항기

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

보호 트립 메시지 1

452

0

16

보호 트립 메시지 2

453

0

16

보호 경보 메시지 1

461

0

16

보호 경보 메시지 2

462

0

16

IRMS 평균

500

0

32

준비

3201

0

1

실행 1 상태

3201

1

1

트립됨

3201

2

1

경보

3201

3

1

부하 가동 중

3201

8

1

초기화 준비 완료

3201

9

1

부하 시작 중

3201

15

1

자산 경보

3202

3

1

업스트림 전압 존재 1

3202

12

1

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.