Resistencia
Este bloque funcional se utiliza para gestionar una carga resistiva.
Entradas Modbus TCP—Resistencia
|
Nombre de entrada |
Dirección |
Bit de inicio |
Tamaño (bits) |
|---|---|---|---|
|
Activación 1 |
8501 |
0 |
1 |
|
Rearme de disparo |
8501 |
3 |
1 |
Salidas Modbus TCP—Resistencia
|
Nombre de salida |
Dirección |
Bit de inicio |
Tamaño (bits) |
|---|---|---|---|
|
Disparo de protección, mensaje 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Disparo de protección, mensaje 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Alarma de protección, mensaje 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Alarma de protección, mensaje 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Media IRMS |
500 |
0 |
32 |
|
Listo |
3201 |
0 |
1 |
|
Estado de la activación 1 |
3201 |
1 |
1 |
|
Disparado |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarma |
3201 |
3 |
1 |
|
Carga en ejecución |
3201 |
8 |
1 |
|
Preparado para restablecimiento |
3201 |
9 |
1 |
|
Iniciando carga |
3201 |
15 |
1 |
|
Alarma de activo |
3202 |
3 |
1 |
|
Tensión aguas arriba presente 1 |
3202 |
12 |
1 |